结果:找到"GD32 MCU Arm Cortex-M23 工业化场景应用 GD32E231",相关内容1000条
  • 30款碳化硅肖特基的性能与应用场景
  • 随着技术的不断迭代与市场需求的变化,我们一直致力于碳化硅功率器件的研发与创新,今天为您介绍我们精心打造的30款碳化硅肖特基系列产品。此系列产品涵盖了多种关键参数配置,满足不同客户对高性能功率器件的需求。其中,反向击穿电压(VR)分别为650V、1200V、1700V三个等级,能够适应从中低压到高压环境下的各种应用场合。正向电流(IF)范围则宽泛地覆盖了6A至60A,这对于不同的负载需求提供了灵活选择。在封装形式上,主要采用了业界标准且广泛应用的TO247-2L和TO220-2L两种封装类型,它们不仅拥有良好的散热性能,还便于在现有系统中进行便捷替换。650V产品及应用说明:1.数据中心电源供...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 碳硅肖特基 国产 案例 家电 发帖人:华轩阳电子 发帖时间:2024-03-19 11:01:00
  • 嵌入式MCUARMCortex-M3工作模式与异常
  • 单片机MCUCortex-M3是一个32位处理器内核。内部的数据路径是32位的,寄存器是32位的,存储器接口也是32位的。CM3采用了哈佛结构,拥有独立的指令总线和数据总线,可以让取指与数据访问并行不悖。这样一来数据访问不再占用指令总线,从而提升了性能。下面宇芯电子介绍关于嵌入式MCUARMCortex-M3工作模式与异常。一、工作模式线程模式和手柄模式。当处理器处在线程状态下时,既可以使用特权级,也可以使用用户级;另一方面,handler模式总是特权级的。在复位后,处理器进入线程模式+特权级。二、向量表因为地址0处应该存储引导代码,所以它通常映射到Flash或者是ROM器件,并且它们的值不...
  • 所属专栏: 学学单片机 标签: 嵌入式MCU,Cortex-M3,MCU,MCU作异常,MCU作模式 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-04-16 14:25:00
  • 多款额温枪方案量产,GD32加速医疗电子行业应用
  • 从目前海内外疫情的发展趋势来看,国内传播将很快得到控制,但海外输入的潜在问题使公共场合测温检疫的需求将长期存在,同时据医疗仪器制造商预计,国内红外测温仪的需求能见度已经到今年7月份。海外(以欧洲、日韩居多)则出现了类似国内1-2月份的大面积短缺,出口订单蜂拥而至。根据赛迪发布的国内红外测温仪统计数据,2020年预计国内手持式测温仪总产量将达65万台,同比增长117%。进入3月份,元器件供应商和代工企业逐渐复工,但核心器件严重短缺的状况并未好转,相关厂商的方案开发和交付压力仍然巨大。因此,在长期需求驱动下,测温仪供应链寻找稳定可靠、供货充足的相关MCU和热电堆传感器供应商成为重中之重。近日,搭...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: GD MCU 发帖人:LOVE67 发帖时间:2020-04-13 15:04:00
  • 单片机内核Cortex-M3八大知识点
  • 近两年随着电子产品智能需求提升,灵动微通用类MCU需求暴涨,例如仅仅一个智能门就需要三颗MCU如果需要实现无线控制,还需要能支持无线蓝牙的的MCU。而对于低阶机器人来说,就需要23颗MCU,高阶机器人需要30多颗MCU,此外如果需要机器人有表情,则需要更多MCU,还有如果机器人融入更多情绪功能则需要的MCU还会更多。而Cortex-M3内核MCU是目前使用比较广泛的。MCU目前使用内核常用的有Cortex-M3,Cortex-M0/MO+,Cortex-M4.下面介绍比较常用Cortex-M3的八个知识点Cortex-M3的八个知识点1.指令集32位ARM指令集:对应ARM状态16位Thum...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MCU,Cortex-M3,灵动微 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2019-12-18 17:13:00
  • GD32MCU开发板Workshop报告:电压电流表
  • 一、方案简介本方案是用GD32E231做主控,实现简单的电压电流表,电路设计简单,成本低,实用性较高。二、GD32MCU产品的介绍GD32MCU主要规格72Mhz的cortexm23内核。2Msps的内置ADC。64KBflash,8KBSRAM。timer,RTC,usart,spi,i2c,i2s全都有。内置比较器,内置运放。GD32MCU各模块的性能优势内核指令效率比m0+内核更高。内置ADC速度较快。各项外设资源丰富。有内置opa,这点比较有特色。三、方案介绍+方案系统框图考虑到时间有限,GD32E231又是新品,需要试用熟悉,所以方案使用GD32E231-start开发板来实现,在...
  • 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32 GD32E231 发帖人:dll225 发帖时间:2019-05-21 20:41:00
  • GD32MCU开发板Workshop报告-315MhzOOKRF发射器
  • 1.方案简介本方案使用GD32E231C8为主控,负责读取按钮输入和生成baseband信号。Baseband信号直接输出给有源震荡器(SiT8008BIF21-33E-105.000000)的OutputEnablePin,控制震荡器的输出,实现简陋的315MhzOOKRF发射器。请注意,本方案没有使用BandpassFilter在输出端上,所以会发射很多不必要的电磁辐射,不可能通过FCC/CE的合规性测试,所以请在有良好微波隔离的房间里使用本方案,不要给他人和自己造成不必要的麻烦。2.GD32E23XMCU产品的介绍GD32E23X系列使用的是ARM较为新设计的CortexM23核心,它...
  • 所属专栏: 测评案例分享 标签: Cortex-M23 ARM GD32E231 GD32E23X 发帖人:LTYLTY 发帖时间:2019-05-15 05:18:00
  • GD32MCU开发板Workshop报告_驱动A7108
  • GD32MCU开发板Workshop报告一、方案简介本方案基于GD32E231C-START评估板,评估板使用GD32E231C8T6作为主控制器。无线通信部分采用笙科电子高效能Sub1GHz家族芯片中的A7108。A7108是适用于315/433/470/510/868/915MHz的无线应用。低功耗,最大功率可达到19dBm,不需要外加LNA与PA就可适用长距离应用。因此,非常适合470MHZ~510MHZ中国的无线抄表系统与868MHZ欧洲WirelessMeterBus。A7108的传输速度是可程序化的,从2K到250Kbps可满足不同的系统需求。在传输方面,A7108分别在TX/R...
  • 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32 MCU Workshop A7108 发帖人:西点 发帖时间:2019-05-14 23:34:00
  • GD32MCU开发板Workshop报告:ADC和GPIO综合实验
  • GD32E231开发板ADC和GPIO综合实验一、方案介绍芯片内部的温度传感器通过ADC进行转换,采集到的温度值通过Uart口打印输出,同时对温度进行判断并通过板载的LED的点亮数量展现温度范围。当小于10度时LED1亮,10到20度时LED1、LED2亮,20到30度时LED1~LED3亮,大于30度时四个LED全部点亮。二、实验图片工程编译后的代码大小和RAM占用情况断点后的温度值,目前20度多一点按照程序设计应该点亮3个LED,实际情况完全相符三、工程源码GD32E231.rarMDK5的GD32支持包GD32E23x_AddOn.rar
  • 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32E231 GD32 ADC GPIO 发帖人:重庆嵌入式 发帖时间:2019-05-13 20:43:00
  • GD32E231C-START开发板workshop报告(一)
  • GD32E231C开发板workshop报告(一)一、方案简介正好要做个无线手控控制器的项目,正在项目选型,碰巧看到了本次活动,暂且做个该项目的总体技术方案介绍吧。本方案基于GD32E231CORTEX-M23内核的MCU为主控设计的一款无线手控控制器,主要包含按键操作、LED指示灯、OLED显示屏、串口通信、无线通信部分。OLED显示屏采用了板上PB10(SCL)、PB11(SDA)所带的I2C接口;无线通信部分采用SPI接口模块,采用板上PB13(SCK)、PB14(MISO)、PB15(MOSI)及PB12(CS);串口部分负责对该无线手控控制器进行配置,采用板上PA9(TX)和PA1...
  • 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32 GD32E231 发帖人:o0江水寒0o 发帖时间:2019-04-28 12:36:00
  • 【技术答疑】兆易创新Cortex-M23新品GD32E231留言区
  • 本帖子是关于兆易创新新品GD32E231技术问答贴,只要你有疑问,留下问题,我们会邀请兆易创新资深FAE参与答复,欢迎大家踊跃参与问题讨论,谢谢。超值MCU!GD32E231系列的工业化部署,新品规格技术详情及购买链接:https://www.szlcsc.com/xinpin/GD32E231.html
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: GD32 MCU Arm Cortex-M23 GD32E231 发帖人:小猪佩奇的可爱多 发帖时间:2019-04-03 15:51:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: